This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:SFRA 设置灰显、TMS320F28377S 上未收集数据–硬件已连接、但不允许 FRA 配置(&quot);

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SFRA, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463819/tms320f28377s-sfra-settings-grayed-out-and-no-data-collected-on-tms320f28377s-hardware-connected-but-fra-configuration-not-allowed

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:SFRA、、 C2000WARE

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我遇到与有关的问题  软件频率响应分析器(SFRA)  实现  TMS320F28377S 微控制器上实现 . 尽管硬件已成功连接到 SFRA GUI、但我无法修改 FRA 设置、没有收集或显示任何数据。 以下是该问题的详细信息以及我迄今为止所采取的步骤:


问题描述

  1. SFRA 设置不可修改

    • 在 SFRA GUI 中、即使成功连接硬件、FRA 设置(例如 Start Frequency、Steps per Decade、Injection Amplitude)也会显示为灰色或禁用。

    • GUI 显示"Connected"、但无法更改设置。

  2. 无数据收集

    • SFRA 扫描不会生成任何数据。 "Frequency"、"Magnitude"和"Phase"字段将保持为空状态。

    • "Frequency Vector Length"显示"无数据"、"Start Frequency"、"Steps per Decady"和"Injection Amplitude"字段设置为"N/A"或"0"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在固件中确认您是否 正确使用了 SFRA 和 SFRA GUI API?

    SFRA API:  

    SFRA_F32_RESET、  SFRA_F32_CONFIG、SFRA_F32_runBackgroundTask、 SFRA_F32_COLLECT、SFRA_F32_INJECT  

    SFRA GUI API:

    SFRA_GUI_CONFIG、 SFRA_GUI_runSerialHostComms
    如果不在固件中使用此 API、请参阅示例:" c2000_v2001_sdk_5_xx\libraries\sfra\examples Ware_Digital "
    如果您已在使用此 API、您能否共享相应的代码以重新创建问题!
    谢谢!  
    Shashank
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shashank、

    感谢您与我们联系以及您对 SFRA 和 SFRA GUI API 的详细查询。

    解决您的问题:

    1. SFRA 和 SFRA GUI API 使用
      是的、我们在固件中使用的是 SFRA 和 SFRA GUI API。 具体来说、我们正在使用以下 API:

      • SFRA API
        SFRA_F32_reset、、 SFRA_F32_config SFRA_F32_runBackgroundTask、、  SFRA_F32_collect SFRA_F32_inject

      • SFRA GUI API
        SFRA_GUI_config SFRA_GUI_runSerialHostComms

      这些 API 按照 C2000_SDK_5_xx Ware_Digital 库中提供的指南进行实现。

    2. 对示例代码的修改
      如您所述、我们对示例代码进行了一些修改、尤其是在 SCI 配置中、以确保与我们的特定硬件设置兼容。 这些更改是必要的、因为如果没有原始示例代码、原始示例代码无法正常运行。