This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:如何在.libs 之间共享变量

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463745/tms320f280039-how-to-share-variables-between-libs

器件型号:TMS320F280039

工具与软件:

尊敬的先生:

  我想以一些.libs 为基础建立项目、在这些.libs 中、将通过创建库项目来建立库。 现在我有两个名为 Lib1.lib 和 Lib2.lib 的库、其中 Lib2包含一些有关 Lib1变量状态的操作。 现在我尝试直接使用 Lib2上 Lib1中的变量,并对其设置监视,结果如下:

库1上的 VarTest 值 库上的 VarTest 值2.
1000 320
1200 320

有什么想法为什么它错了?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将该线程提请编译器专家注意、以获取进一步帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不遵守您描述中的所有内容。  请确认我的这一部分说明正确。

    Lib1.lib 包含一个定义变量 VarTest 的文件。  VarTest 没有其他定义。  Lib2.lib 包含引用 VarTest 的函数。   

    当你说...

    [报价 userid="595132" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463745/tms320f280039-how-to-share-variables-between-libs ]库上 VarTest 的值1

    ...我不知道这意味着什么。  在整个程序中只有名为 VarTest 的变量。  这个变量"在库1"上意味着什么?  或"在库2上"?

    谢谢。此致、

    -George.