This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:启动调试会话时出错

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1459425/launchxl-f28379d-error-while-launching-debug-session

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

当我尝试启动调试会话时收到一个初始化错误。 该错误消息显示、

调试器初始化错误

无法生成电路板数据文件

C:\Users\...\BrdBat\ccBoard0.dat

无法打开输出配置文件。

有人以前遇到过这个问题吗?  

此致、

偏差

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dev、  

    您能否尝试将 F28379D 的目标配置文件导入 CCS 并使用它启动调试会话?

    您可以 通过导航至 View > Target Configurations 来执行此操作。 右键点击"User Defined"并 从 C2000Ware_X_XX_00_00 > device_support > 2837xd > common > targetConfigs 导入 F28379D CCXML。  

    此致!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须重新安装 CCS 才能解决问题。 这是一台由大学管理的计算机、因此可能是用户访问控制更改的 IT 问题。