This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F280049C

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, DRV8323, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1464680/tms320f280049c-tms320f280049c

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、、 DRV8323MOTORWARE

工具与软件:

您好!
我将 TMS320F280049C 与 CCS v12配合使用。 我的项目基于 C2000_SDK_5_02_00_00中的 is10项目 Ware_Motor。
该硬件是基于 TMS320F280049C 的评估板和 DRV8323板的内部开发。 我使用此设置来控制 BLDC 电机、现在我想重新校准 Rs。 为此、我设置 flagEnableRsRecalc -很遗憾未成功。 重新校准的正确程序是什么? 我不想进行在线校准、电机不应该旋转。

除了"2000Ware MotorControl SDK"之外、是否有任何文档(例如适用于较旧 motorware_1_01_00_18的 spruhj1i.pdf)?
例如、我在 EST_getIdRated_a 上找不到任何文档;它是什么类型的信号、在何处测量?是否有任何显示此类内容的方框图?
估算器是否已针对 ID 实现了自己的轨迹?


没有其他变化
大家好
Thomas Hecht

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    在我看来、估计器好像已经实现了自己的轨迹生成器–当调用函数"EST_enable (estHandle)"和"EST_enableTraj (estHandle)"时、这些函数是否已经运行?


    好像有针对 Id 和 Iq 的独立轨迹生成器–这些是如何激活的–是否有启用/运行函数?

    是否有任何显示估算器块和它们之间的相互关系、以及与这些块连接的信号名称的文档/概览图?

    此致、
    Thomas Hecht