This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:RTOSINT 可以##39;t 可以通过 PIE 通道映射进行访问、那么应如何定义 RTOSINT 的中断处理程序?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1458103/tms320f28379d-rtosint-can-t-be-accessed-through-the-pie-channel-map-so-how-should-an-interrupt-handler-for-rtosint-be-defined

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

我已经根据 SPRU820创建了堆栈评估逻辑。 我想为 RTOSINT 定义一个中断处理程序。 该文件没有涉及如何做到这一点。 有人能提供一些关于创建 RTOSINT 中断处理程序的指导吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

    让我来咨询 RTOS 专家、帮助您完成这个过程。  

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:  

    使用 driverlib 中的 Interrupt_register() API、可以按照与任何其他中断相同的方式注册 RTOSINT 的中断处理程序。 则可以通过  INT_RTOS macro 作为 interruptNumber 参数。

    谢谢!

    Arnav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这正是我需要的信息。 我的 ISR 现已启动并正在运行。 谢谢!