This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:我想知道 GPIO 设置为输出模式时、上拉启用与非上拉的区别。

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1464184/tms320f28377d-i-want-to-know-the-difference-between-pull-up-enabled-and-non-pull-up-when-gpio-is-set-to-output-mode

器件型号:TMS320F28377D

工具与软件:

我想知道、当我将 GPIO 设置为输出模式时、我是需要启用上拉、还是直接使用推挽输出、当输出模式为?时这两种模式之间的区别是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您要配置通用输出引脚、您可以在推挽类型(其中上拉实际上是无用的)或漏极开路类型之间进行选择、此时可能会有上拉电阻。

    在推挽配置中、该引脚可以主动将信号驱动为高电平和低电平、实质上将信号"推"到电源电压(高电平)或将其"拉"到接地(低电平)。 这是 GPIO 推挽模式的标准定义、您可以在网上任何位置找到有关这方面的更多信息。

    GPIO 引脚上的"开漏"配置意味着输出只能主动将信号拉至低电平(接地)、当没有主动驱动时、该引脚保持悬空(高阻抗)、需要一个上拉电阻器来定义逻辑高电平状态。

    谢谢