This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:我的 FSI 计数数据相同。 (成功:64%、失败(相同数字):36%)

Guru**** 2930390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1464039/tms320f28388d-my-fsi-counting-datas-are-same-succeed-64-fail-same-numbers-36

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

团队成员好!

我仍在测试 FSI 模块。

就像这样:

我正在检查 引线板上来自 Node1和 Node2的 FSI 接收数据。

收集的数据。 Ex) 0 1 2 3 4 5 6 .. 65533 65534 65535

我知道 数据会向上计数。 从不发送相同的计数。

检查导联接收到来自 node1和 node2的数据时。

接收到的数据如下所示:

0 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 11 13 14 15  <=向上计数数据是相同的数字。

如何解决该问题? 或者 您是否遇到过与我相同的问题?

请提供建议。

感谢您的阅读。