This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:在 CCStudio 10.0.0中进行 Docker 无头工程导入和编译问题

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1464321/tms320f28388d-docker-headless-project-import-and-build-issue-in-ccstudio-10-0-0

器件型号:TMS320F28388D
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具与软件:

您好!

在 Docker 映像(在 Ubuntu 20.04中)中以无外设模式运行 CCS 10.0.0时遇到问题。

我通过下一个 shell 命令成功导入项目:

/opt/ti/ccs1000/ccs/eclipse/eclipse -noSplash -data -application com.ti.ccstudio.apps.projectImport -ccs.location

现在、我将尝试使用下一个命令来清理工程:

/opt/ti/ccs1000/ccs/eclipse/eclipse -noSplash -data -application com.ti.CCStudio.apps.buildProject -ccs.projects -ccs.clean -ccs.listProblems

但我得到下一个错误:  

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
CCS headless build starting... [Mon Jan 20 13:39:46 GMT 2025] 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

================================================================================
Pre processing...


================================================================================
Building...


================================================================================

--------------------------------------------------------------------------------
Errors for project 'project_name' (1):

	[project_name]: Product ${INHERITED} v0.0 is not currently installed and no compatible version is available. Please install this product or a compatible version.


================================================================================

--------------------------------------------------------------------------------
Warnings for project 'project_name' (0):




================================================================================
CCS headless build complete! 1 out of 1 projects have errors.




现在、我正在尝试查找什么是${INHERITED}环境变量。

您能帮我找出这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更简单的方法是在 CCS GUI 中查看工程属性中列出的依赖项。  

    如果您可以在项目文件夹中共享三个*。project 文件、我也可以查看其中的内容。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了解决方案、但并不简单。

    在我的本地 PC 中、我使用的是 CCS12.8.0。 在"产品"选项卡中未显示任何产品。

    但是、经过一些调查后、我在.cproject 文件(项目属性配置文件)中发现了如下行:  

    <listOptionValue builtIn="false" value="PRODUCTS=${INHERITED}:0.0;"/>
    然后、我尝试在 PC 中安装 CCS10、发现在"Products"选项卡中显示的是产品${INHERITED}:0.0。
    删除后,它工作起来就像一个魅力。
    您能解释一下吗?
    谢谢!