This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:E2E 是否可以支持 TIDM-1000和 TIDM-1001?

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, TIDM-1001, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK, PMP41017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1464043/tidm-1000-can-tidm-1000-and-tidm-1001-be-supported-by-e2e

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件: TIDM-1001C2000WARE-DIGITALPOWER-SDKPMP41017

工具与软件:

大家好!

客户正在考虑使用 TIDM-1000和 TIDM-1001参考设计。
在开发过程中、我将需要 C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK 和电源套件、
您能否在 E2E 中为此提供支持?

此外、最新的 SDK 是否会支持这些参考设计?

此致、

Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    请回答此问题。

    此致、

    Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ito:  

    TI.com 上提供的最新发布版本支持 TIDM 1000。(v5.03.00.00)

    而对于 TIDM1001、您需要下载较旧版本的 DPSDK (4.04.00.00)、或者可以使用 PMP41017 (类似于5.03.00.00版本中的 TIDM1001)。

    此致!

    Uttam