This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28388D:EEPROM 疑似故障、已更换为新元件。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMDSCNCD28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463621/tmdscncd28388d-the-eeprom-was-suspected-to-be-faulty-and-has-been-replaced-with-a-new-component

器件型号:TMDSCNCD28388D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!

在使用双核执行 EtherCAT 通信验证并操作闪存时、我们观察到 TwinCAT 无法识别器件。 调试电路板后、发现 EEPROM 数据的输出存在问题。

因此、我们计划用新元件替换 EEPROM。 您能否提供有关 EEPROM 的制造商和产品型号的信息?

此外、EEPROM 是否可能是由于在初始闪存操作期间向其写入了不正确的数据而出现故障?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关评估板的完整设计文件、请参阅 C2000WARE。 I2C EEPROM 元件为'CAT24C16WI-GT3'

    C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28388D\Rev.B

    [报价 userid="603779" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463621/tmdscncd28388d-the-eeprom-was-suspected-to-be-faulty-and-has-been-replaced-with-a-new-component 当使用双核执行 EtherCAT 通信验证并操作闪存时、我们观察到 TwinCAT 无法识别该器件。 调试电路板时、发现 EEPROM 数据的输出存在问题。

    它曾经起作用吗、您是否能够第一次使用 TwinCAT 对 EEPROM 进行编程?

    Unknown 说:
    ]此外、是否可能是因为在初始闪存操作期间向其写入了错误的数据而导致 EEPROM 发生故障?

    通常、数据仅可使用 TwinCAT 或其他 ECAT 主站写入 EEPROM。 您是否曾在运行 ECAT 软件时能够进行扫描/连接?

    此致!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    EEPROM 故障问题现已解决。

    发生问题是因为在初始电路板启动期间、EEPROM 数据未通过 TwinCAT3传输。

    谢谢你。