This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:我想开发具有 CAN 通信支持和 Power SDK 支持的直流到交流逆变器

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1464026/tms320f28379d-i-want-to-develop-a-dc-to-ac-inverter-with-can-communication-support-with-power-sdk-support

器件型号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE-DIGITALPOWER-SDK

工具与软件:

您好!

我正在开发一个逆变器、该逆变器通过 CAN 接受控制指令并根据这些指令进行操作。 我已经成功创建了一个示例工程并使用 SysConfig 配置了 CAN 和 SCI 接口。 现在、我想对进行积分 C2000 Power SDK 用于根据 CAN 命令管理电力电子控制和逆变器的运行。

您能否提供有关如何操作的指导?

此致

Yadhu