This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:具有不同编译警告的同一编译器

Guru**** 2757895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1464341/tms320f280039c-same-compiler-with-different-compilation-warning

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的 Champ:

我要求为我的客户提供服务。

他们将编译器 v22.6.0.1.LTS 与 F280039C 结合使用。 它们遇到相同的编译器版本、但在不同的 PC 中编译项目时、编译警告不同。

在 PC 1中、警告显示如下。

  (PC 1)

在 PC 2中、警告显示如下。

  (PC 2)

(1)。 两台 PC 使用相同版本的编译器。 属性中的任何原因/设置导致不同的编译警告?

(2)。 第四条警告" 语句"没有影响‘CPUtoCLA.max_period_set_45k_FLAG == 0"没有出现在 PC 2中、客户对我们的编译器有任何担心、对此有任何修复?

感谢专家的意见。

此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将该线程提请编译器专家注意、以获取进一步帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    C2000 Ware_Digital SDK 版本存在一些配置问题。  需要首先清除它。  我不知道该怎么做。 升级到最新版本?  恢复到以前工作过的早期版本?  解决该问题后、两台 PC 都应该实施相同的解决方案。  我怀疑很多问题会在那之后消失。  然后我们就可以处理剩下的任何问题。

    谢谢。此致、

    -George.