This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-POSMGR:BOOSTXL-POSMGR 是否可与 LAUNCHXL-F28P65X 配合使用?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-POSMGR, LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1464330/boostxl-posmgr-does-boostxl-posmgr-work-with-launchxl-f28p65x

器件型号:BOOSTXL-POSMGR
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28P65XC2000WARE

工具与软件:

 BOOSTXL-POSMGR BoosterPack 插件模块是否可与 LAUNCHXL-F28P65X 开发套件配合使用?

我在 BOOSTXL-POSMGR 的 支持产品 列表中未看到 TMS320F28P65x。

谢谢、Rob McCullough

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、MCSDK 中也提供了一些编码器接口(tformat 和 bissc)示例。

    C:\ti\c2000\c2000\C2000_sdk_5_03_00_00\solutions\boostxl_posmgr\f28p65x\ccs Ware_Motor

    此致!

    Kevin