This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LF2407A:通过 SCI 编辑外部数据闪存

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320LF2407A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1461040/tms320lf2407a-programming-external-data-flash-via-sci

器件型号:TMS320LF2407A

工具与软件:

您好!

我正在使用基于 TMS320LF2407A 的旧设计。 还有一个作为数据存储器连接的外部闪存用于存储代码、还有一个作为程序存储器的外部 RAM。

最初、固件通过 CCS3.3或 prg2xxw95和 XDS510仿真器上传到闪存中。 遗憾的是、我无法访问 XDS510 (市场上已不再提供)、因此唯一可行的编程选项似乎是 SCI 接口。

我能够使用 SCI 和 FlashPro 2000接口对内部闪存进行编程。

是否可以对通过 SCI 连接到数据总线的外部闪存进行编程?

此致、

Tomasz