This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:如何更改 BMSP 引脚

Guru**** 2952670 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463480/tms320f28388d-how-change-bmsp-pins

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

在参考手册(SPRUII0C)中、第5.4.1章介绍了 如何为 CPU1配置引导模式引脚(BMSP)。 我必须在"DCSM OPT"中的"BOOTPINCONFIG"位置进行编程、但 不知道怎么做。

-通过程序代码或者通过 CCS Debug 视图来更改寄存器? DcsmZ1Regs、DcsmZ2Regs 或 DcsmCommonRegs 的寄存器均不包含"BOOTPINCONFIG"和 DcsmZ1OptRegs/DcsmZ2OptRegs。

-正在使用 UniFlash? 在 Settings & Utilities -> C28xx_CPU1中有 Z1项和"BOOTCTRL"、但也没有"BOOTPINCONFIG"。

如何更改 BMSP 的 GPIO? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    请参阅   TRM 中的5.7.1 CPU1引导 ROM 配置寄存器:

    您正在寻找的是 GPREG (BOOTCTRL)寄存器:

    • BOOTPINCONFIG == GPREG1
    • BOOTDEF-LOW =GPREG3
    • BOOTDEF-HIGH =GPREG4

    如果在 CCS 或 UniFlash 中查找这些寄存器时仍遇到任何问题、请告知我。

    此致!

    Matt