This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:将生成的代码闪存到微控制器、用于电机控制应用。

Guru**** 2613885 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453040/launchxl-f280049c-flash-generated-code-to-microcontroller-for-motor-control-application

器件型号:LAUNCHXL-F280049C
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

尊敬的社区:

我目前从事电机控制应用、但有以下疑问。

以下是使用的目标硬件:

LAUNCHXL-F280049C

  1. 如何使用 CCS 和 Uniflash 将从 Matlab 生成的代码刷写到微控制器中。 两种软件都需要哪些文件?
  2. 什么是可用的程序或 SOP。  

谢谢。

Bhagyesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhagyesh,

    您能否详细说明一下从 MATLAB 生成到微处理器的闪存代码的含义?

    假设您使用的是 Mathworks Embedded Coder、并为 C2000 MCU 生成代码和一个目标可执行文件。 是这样吗? 然后、可按照与在 CCS 中使用用户项目生成的.out 相同的方式将生成的.out 编程到 C2000 MCU 中。

    谢谢!

    SIRA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sira:

    感谢您的回答。  

    是的、我要使用 Matlab Embedded Coder 生成代码、并希望在连接到目标 Launchpad 和 MCU 的另一个系统上进行刷写。  

    仅为 .out 在 MCU 上运行它需要文件、或者需要任何其他文件。 请告知我们。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhagyesh:

    正确、如果通过 CCS/Uniflash 对其进行编程、则只需要  .out  初始文本文件。

    谢谢。此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  

    是否有导入.out 文件的过程? 因为我必须在另一个系统上运行代码。  

    请分享程序。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhagyesh:

    若要 将.out 文件导入到 CCS 中、您需要使用 CCS 的 Import project 设置将.out 文件加载到工作区(可在任务栏中找到)。 以下是用于编译/工程导入的相关 CCS 指南:  6.工程构建和编译—Code Composer Studio 20.0.0文档

    谢谢!

    Charles