This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D-Q1:位置管理器 BiSS-C 库可用性

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D, TMS320F28379D, TMS320F28386D-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1463162/tms320f28386d-q1-position-manager-biss-c-library-availability

器件型号:TMS320F28386D-Q1
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、、TMS320F28386D

工具与软件:

您好!

我们希望使用利用 TMS320F28386D-Q1的 BiSS 编码器。 我看到一些将 BiSS-C 库与 CLB 结合使用的示例(sprui36和 sprui37中指示)。 然而、似乎只提供了一个编译库(PM_bissc)、并且只适用于 tms320f28379d。  

  1. 这个库已经被移植到  TMS320F28386D 吗?
  2. 如果不是这样的话、是否提供针对 PM_bissc 的源代码、以便我能够亲自移植库?

谢谢!