This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F280049C

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C, DRV8323, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1465859/tms320f280049c-tms320f280049c

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、、 DRV8323MOTORWARE

工具与软件:

您好!
我将 TMS320F280049C 与 CCS v12配合使用。 我的项目基于 C2000 Ware_Motor 中的 is07_speed_control 项目、4014SDK_5_02_00_00。
硬件是基于 TMS320F280049C 的评估板和 DRV8323板的专有开发。 我使用此设置来控制 BLDC 电机。
我想扩展这个项目以包括 Rs 重校准选项(无在线校准)(校准期间电机应该静止)。
遗憾的是、只需设置 flagEnableRsRecalc 无法正常工作。
执行重新校准的正确过程/教程是什么?
我是否需要对 is07_speed_control 工程进行代码更改以合并重校准?

此估算器有一些函数可指示轨迹发生器-这些发生器是如何配置的/在何处配置的?
是否使用函数"EST_enable (estHandle)"和"EST_enableTraj (estHandle)"调用和计算全部函数?
我曾经尝试使用函数 EST_Targetcontriboca 中设置一个值 Value_Id_、然后在下一步中使用函数 EST_getTargetocracy Value_Id_中读回它–很遗憾、这不起作用。
除了"2000Ware MotorControl SDK"之外、是否有其他文档(例如适用于较旧 motorware_1_01_00_18的 spruhj1i.pdf)、其中显示了以方框图形式显示的观测器结构设计及其组合方式? 是否对信号进行了稍微更详细的说明? 例如、为 EST_setTarget3874 Value_Id_给出的唯一描述是"设置 Id 轨迹生成器中的目标值"。

此致、
Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    中大部分介绍了 InstaSPIN-FOC 电机 ID 算法的实现 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 用户指南. 具体而言、第6节介绍电机识别。 请注意、我认为无法仅触发您已经讨论但又不想使用的 Rs 在线功能之外的 Rs 重校准。 虽然本文档有些过时、但大致正确。

    此外、许多利用电机识别过程的电机控制工程(例如通用电机控制实验)在相应的用户指南中提供了实现详细信息和指南。 我强烈建议浏览其中一个项目、了解电机 ID 过程的实现方法、这比查看用户指南更容易理解。

    此致、
    Jason Osborn