This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:当引脚尺寸为0.13~0.23mm 时、该规格建议使用0.2mm 的封装焊盘、即焊盘宽度小于引脚的最大容差。 128引脚(0.4mm 引脚间距)。 . 在 PCB 布线期间会导致冷焊接和位移

Guru**** 2459850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1458955/tms320f28p559sj-q1-when-the-pin-size-is-0-13-0-23mm-the-spec-recommends-a-package-pad-of-0-2mm-that-is-the-pad-width-is-less-than-the-maximum-tolerance-of-the-pin-128pin-0-4mm-pin-pitch-will-it-cause-cold-soldering-and-displa

器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

我要求为我的客户提供服务。 他们计划使用128引脚 F28P55x 开发 OBC-HV/LV 直流模块。 但他们这里有以下问题:

Q1.当引脚尺寸为0.17~0.27mm 时、该规范建议使用0.3mm 的封装焊盘、即焊盘宽度大于引脚的最大容差。  64引脚(0.5引脚间距)。 这是安全的。

...

问题2:  焊盘宽度与引脚最大容差之间的关系是怎样的?  

当引脚尺寸为0.13~0.23mm 时、该规格建议使用0.2mm 的封装焊盘、即焊盘宽度小于引脚的最大容差。  128引脚(0.4mm 引脚间距)。  

它是否会在 PCB 布局过程中引起冷焊接和位移? 这里有任何风险?

当引脚尺寸为0.13~0.23mm 时、该规格建议使用0.2mm 的封装焊盘、即焊盘宽度小于引脚的最大容差。 128引脚(0.4mm 引脚间距)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    过去一周、我们没有得到任何答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在此处回复还包含电子邮件:

    DS 中的规格正确、并由 TI 封装团队进行验证。  关于任何潜在的冷兵危险、这不应对回流/安装过程的这方面产生任何影响:

    冷焊通常由回流设置不当(回流焊温度较低)引起。  

    在回流焊期间、封装将自对齐到焊盘中心。

    TI 的 PCB 焊盘图案建议是冷焊接和回流焊过程后封装移位的风险较低。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    Q1:为什么我们推荐在 F28P55x-128引脚上使用0.2mm 封装焊盘、有没有标准或参考说明?

    Q2:由于 封装焊盘比引脚尺寸0.23mm 大0.2mm ,有时引脚可以连接焊盘,有时引脚不能连接焊盘,这是否合理? 如何确保不进行冷焊接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    绍兴市

    如果您能从电话会议中得到更新、我们将把结果打包在一起、那将是非常好的。   

    此致!

    Matthew