This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:当使用 C2Prog 通过 SCI 刷写固件时出现问题

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1461468/tms320f2812-issue-when-flash-the-firmware-through-sci-using-c2prog

器件型号:TMS320F2812

工具与软件:

尊敬的 TI:

我在论坛上看到了一些帖子、即在 Window 10环境中使用 C2Prog 替换 SDFlash。 但是、当我通过 SCI 下载到 C2812电路板时、由于以下错误、大部分时间都不成功:

下面是下载成功时的消息

我已经为不成功和成功的情况选中了开关以启用 SCI 引导模式。

我是否知道可能是导致此问题的原因?如何解决此问题?

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能评论一下您 PCB 上的外部 XTAL/时钟的价值吗?  您能否共享 C2Prog 的目标设置?  另外、请注释引导模式引脚的拉电阻值。

    此致!

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    外部 XTAL/时钟 为30MHz。

    引导模式引脚的拉电阻值:在编程模式期间由2.2K 的电阻器拉至逻辑0 (< 0.6V)、默认通过上拉10K 的电阻器拉至逻辑1 (3.3V)。

    C2Prog 设置如下所示:

    谢谢。

    Chanh

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    现在可以使用 C2Prog 将固件下载到我的板上、我们可以先关闭此主题、如果有任何其他问题、我稍后会打开另一个问题。

    非常感谢您的帮助。