Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
工具与软件:
团队成员、您好!
在将我的开发环境从 C2000Ware 5.3.0.00更新至 C2000Ware 5.4.0.00版并将 SysConfig 从1.19.0升级至1.22.0版后、我遇到问题。 我的现有代码在 C2000Ware 5.3.0.00和 SysConfig 1.19.0中正常运行、升级后现在显示错误。
为了查明原因、我首先降级到 SysConfig 1.19.0、同时保持 C2000Ware 5.4.0.00、但错误仍然存在。 但是、当我在使用 SysConfig 1.22.0时恢复到 C2000Ware 5.3.0.00时、问题已解决。
似乎只有在我升级到 C2000Ware 5.4.0.00时才会出现问题。
返回到我的错误, 错误发生在syscfg/device.c文件中,特别是在函数:
"SYSCTL_setEMIF1ClockDivider (SYSCTL_EMIF1CLK_DIV_SYSCTL_EMIF1CLK_DIV_1);"


问题是整个sysctl.h文件看起来都被着色(不可执行)、我无法解决这个问题。

对于可能导致此行为的原因、我们非常感谢您提供任何见解或指导!
谢谢!
Muzammil Qureshi