This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-CPU3-EVM:是否可以将单核示例下载到内核 SOM 并直接运行

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1465119/f29h85x-som-evm-is-it-possible-that-single-core-examples-download-to-core-cpu3-and-run-directly

器件型号:F29H85X-EVM SOM

工具与软件:

大家好、专家

我们希望在 CPU3上下载并运行单核示例。
请告诉我这项要求是否可以达到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 CPU3上运行单核示例

    尊敬的邹先生:

    请参阅 C29-SDK 中的 IPC CPU1和 CPU3示例。

    CPU1需要将代码编程到分配给 CPU3的闪存、CPU3在组模式2中仅可访问闪存(有关更多详细信息、请参阅数据表部分闪存存储器映射)

    您需要使用 CPU1将 CPU3从复位状态中获取、如 C29 SDK 多核示例中所示。 请尝试这些、并提出您可能有的任何其他问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan、您好

    我了解在当前 SDK 多核示例中将代码下载到 CPU3的方式。          
    是否可以使用未来的 SDK 发布版本在没有 CPU1的情况下将代码编程到 CPU3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的邹先生:

    CPU1不控制 CPU3复位、因此 CPU1必须将 CPU3释放出复位状态。
    如果没有 CPU1、我们就无法将 CPU3解除复位状态。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prarthan、您好

    我明白了。

    感谢您的支持。