This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:一次性 ADC SOC 触发器

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1465444/tms320f28384d-one-shot-adc-soc-trigger

器件型号:TMS320F28384D

工具与软件:

我有一个使用 f2838x DSP 的系统、在该系统中、我们每个 PWM 周期需要切换一个多路复用器4次、并每个多路复用器开关采集 ADC 样本。 第一个 ASDC SOC 由 PWM 触发。 调用 ADC ISR 时、会切换多路复用器、锁存结果并在 ISR 结束时启动软件触发之前完成2us 延迟环路(针对多路复用器稳定时间)。 这总共完成3次。 下一个 PWM 周期再次启动它。  

我想消除2us 循环和软件触发器、以便其他 ISR /任务可以运行。 我想将其替换为外部 ADC SOC 单稳态2us 触发器。 我需要的是单次 CPU 计时器或单次 PWM 触发器。 从我在 TRM 中进行的调查来看、3个 CPU 计时器中的任何一个都不像是可以配置为单稳态。 我可以看到、PWM 也可以。

有什么建议吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    在您的系统中、您是否在同一 ADC 通道/引脚上使用了外部多路复用器开关? 为什么不在 C2000的同一个 ADC 上使用不同的通道?

    此致、

    Sumit