This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BUCKCONV:LAUNCHXL-F280049C

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F280049C, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1464823/boostxl-buckconv-launchxl-f280049c

器件型号:BOOSTXL-BUCKCONV
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F280049CTMDSEMU110-U

工具与软件:

由于某种原因、我无法 再连接 LAUNCHXL-F280049C。 我收到以下错误:

当我尝试调试这个板上一直使用的项目时、会显示以下错误:

这是否表明板载 XDS110调试探针不再工作?

如果是、我确实有外部 TMDSEMU110-U 调试探针、我是否可以以某种方式使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您使用的 CCS 版本是什么?  

    您可以在打开 ccxml 文件的 CCS bu 中运行测试连接吗? 请参阅以下快照进行参考。

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    我使用的是 CCS Theia 版本1.5.1。  如何在 CCS Theia 中运行测试连接?

    我可以通过卸载并重新安装 CCS 来修复此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您能够解决这个问题。  

    我没有广泛使用 CCS Theia 1.5.1 ,因此我不知道 测试连接功能在哪里可用。

    我使用的是 CCSv20.0.1、快照来自该版本。

    此致

    Siddharth