This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DH:PC 可以通过 USB 将 DSP 固件代码更新到 SPI、下载 DSP 并通过 USB 将 DSP 刻录到 SPI

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1464513/tms320f28p650dh-pc-can-update-dsp-firmware-code-through-usb-to-spi-download-dsp-and-burn-dsp-through-usb-to-spi

器件型号:TMS320F28P650DH
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

PC 可以通过 USB 将 DSP 固件代码更新到 SPI、通过 USB 下载 DSP 并将 DSP 刻录到 SPI、Hello 专家、您知道如何实现它吗? 您是否有相关信息

28p65固件通过 SPI 设计指南进行更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否有任何特殊原因要使用 USB 转 SPI?

    引导 ROM 包含可用于将应用程序加载到 RAM 中的外设引导加载程序、还支持 SPI 模式。

    您可以参阅 TRM https://www.ti.com/lit/ug/spruiz1b/spruiz1b.pdf 中的第4.7.8.2.2 SPI 引导模式部分

    您还可以参考提供的使用 SCI 或 CAN 的闪存内核示例、这些示例可从获得  \driverlib\f28p65x\examples\c28x_dual\flash_kernel\ccs

    此致

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复、根据项目 GPIO 资源和传输速度、最后选择 SPI 转 USB 到 PC、闪存内核示例-此过程无法通过 SPI 来实现、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您可以参考闪存内核示例并针对 SPI 实现它们。   

    但建议使用 SCI 或 CAN、因为它们已可用。

    此致

    Siddharth