This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CCStudio V12.8.1

Guru**** 2956890 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1451219/tms320f28335-ccstudio-v12-8-1

器件型号:TMS320F28335

工具与软件:

您好!

我将使用 CCS V12.8.1和 XDS110调试探针来对 TMS320F28335进行编程。 首次尝试对 DSP 进行编程时、会出现弹出窗口、要求更新 XDS110。 在更新后收到错误"连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告了错误"确认调试探针配置和连接、复位调试探针、然后重试此操作"。 (仿真器软件包20.0.0.3178)"。 我已经在工程属性中选择了"Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe"、并且重新启动笔记本电脑和 CCS。

如果有任何建议、请提供帮助。

此致、

Sudhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要几天时间才能回到你的身边。  

    很抱歉耽误你的时间。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉我延迟回复您。 您是使用 TI EVM 还是自己的 PCB?  

    此外、您能否查看此应用手册?  https://www.ti.com/lit/pdf/spracf0

    谢谢!

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的友好回答。 这是我的完整案例。

    在一个产品中、我们使用 XDS510LC 通过 CCS v5.5对 TMS320F28335进行编程。 但由于某种原因、XDS510LC 会损坏。 因此、我搜索购买了 XDS510LC、但没有从任何类型的供应商处找到。 所以我查找了替代方案、找到了 XDS100-V2和 XDS110调试探针。 我购买了这两款器件、并且第一次尝试使用 XDS100-V2来使用 CCS v5.5进行编程、只需对 XDS100-V2的项目属性进行更改即可获得成功。

    此后、在成功编译 CCS V12.8.1后、我尝试使用 XDS110 Debug 探测器在同一硬件上进行编程(例如在 CCS v5.5中、XDS110不在工程属性配置列表中)。 但我没有成功、并且收到 错误"连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告错误"确认调试探针配置和连接、复位调试探针、然后重试此操作"。 (仿真器软件包20.0.0.3178)"。 我已经在工程属性中选择了"Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe"、并且重新启动笔记本电脑和 CCS。

    我正在尝试在同一硬件上  使用 XDS100-V2和 XDS110调试探针。

    如果有任何建议、请提供帮助。

    此致、

    Sudhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sudhir、

    Ben 目前不在办公室、因此请预计下周回复会有所延迟。 感谢您的耐心等待!

    此致、

    Allison

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allison、

    是否有任何更新?

    此致、

    Sudhir Jangra.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudhir:

    您可以尝试"测试连接"操作吗? 上面链接的应用手册中提供了相关说明。

    此致、

    Ben Collier