This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:用于与外部 EEPROM 进行通信的 I2C 协议

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462679/launchxl-f28379d-i2c-protocol-for-communicating-with-external-eeprom

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在努力建立 i2c 通信与外部 EEPROM ,我已经开始了在资源浏览器中提供的示例命名为"i2c_ex2_eeprom ",但问题是整个操作是由中断处理,代码是驱动程序库格式。

我想请团队提供一个 i2c 协议的示例、实现在没有中断的情况下与外部 EEPROM 以及在 SysConfig 平台中建立连接。

任何支持都将受到高度赞赏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ARUP、

    感谢您的反馈。 我已将此信息转发给我们的软件团队、但请注意、这不是 C2000WARE 的立即更新。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aishwarya,

    感谢您的答复。

    我想请问您是否可以加快 提供 i2c 协议示例的过程、在没有中断的情况下以及在 SysConfig 平台中与外部 EEPROM 建立连接。

    正在等待您的最早回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ARUP、

    我理解、我会向团队核实。 但根据您的时间轴、我强烈建议将的"i2c_ex2_eeprom.c"文件中的 I2C 配置设置移植到空白的"C2000.syscfg"文件中、并进行适当的更新以使用轮询(而不是中断)。 在此过程中、如果您有任何具体问题、我很乐意提供帮助。

    此致、

    Aishwarya.