This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:适用于 PMBus 多主器件的硬件和软件兼容

Guru**** 2613915 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1453779/tms320f280025c-hw-and-sw-compatiable-for-pmbus-multi-master

器件型号:TMS320F280025C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

尊敬的专家:  

我要求为客户提供服务。  

他们 需要 PMBus 多主、  

我们的 F280025C 在硬件和软件中是否兼容?  

此外、我们是否有有关此代码或 PMBus Multi-Master 示例代码的文档?  

此致、

Eric Chen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    让我在星期一之前就此事与您联系。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我们仅支持 I2C 模块上的多控制器支持。 您能否提供有关 PMBus 应用的更多详细信息、以便我们了解对具有发展蓝图的器件的这种支持?  

    此致、

    Aishwarya.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aishwarya:  

    让我们通过内部邮件进行讨论。  

    此致、

    Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我懂了。 我将保持该主题目前开放。  

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    在此处共享离线对话以实现可见性:

    除了 位于以下位置的 PMBus 启动代码:C:\ti\c2000\C2000Ware_5_04_00_00\libraries\communications\PMBus、下面 是实现多控制器流程的示例流程:

    要遵循的顺序是使用 driverlib 函数禁用、启用和配置/初始化模式(控制器/目标):

    1. PMBus_disableModule ()
    2. PMBus_enableModule ()
    3. PMBus_initTargetMode ()/ PMBus_initControllerMode ()

    此致、

    Aishwarya.