This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:ECDSA 示例来自 C2000Ware

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1466248/tms320f280039c-ecdsa-example-comes-from-c2000ware

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARE

工具与软件:

您好!  

1.当我基于 C2000Ware_5_00_00_00在280049中运行 ECDsa 示例时 

sig_r_val 的长度 为64个字符、  sig_s_val 的长度也为64个字符。

我不知道签名 R 和签名 S 的长度, 我一直以为他的长度是32、为什么长度是64 ?

此外、ECDSA 库来自 C2000Ware_5_00_00_00、 是否已经过使用测试和验证?

E2E 中的另一个主题也与 ECDSA 库相关。

TMS320F28P550SJ:当将 ECSDA 工程从 F280049迁移到 F28P55x 时、sig_r_val 和 sig_s_val 没有任何 vaule? - C2000微控制器论坛- C2000︎ 微控制器- TI E2E 支持论坛