This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280025C:电源和串行通信

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RH, LAUNCHXL-F280025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1466372/launchxl-f280025c-power-supply-and-serial-communication

器件型号:LAUNCHXL-F280025C
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8323RH

工具与软件:

专家们、您好!

我的客户希望使用 BOOSTXL-DRV8323RH 和 LAUNCHXL-F280025C 进行评估。 他们有两个问题。

BOOSTXL-DRV8323RH 上电后、LAUNCHXL-F280025C 似乎也上电了、没有 USB 连接。 这是否是 TI 期望的?
2.对于这些板、如果想要通过 LAUNCHXL-F280025C 的 USB 与 PC 进行串行通信、是否应该从 LAUNCHXL-F280025C 移除 JP1、2、3?

此致、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、

    请参阅 LAUNCHXL-F280025C 用户指南和 BOOSTXL-DRV8323RH 用户指南和 TI.com 工具页面:

    1. BOOSTXL-DRV8323RH 工具页面指出 BoosterPack 能够提供3.3V MCU 电源、因此 这是预期行为 .
      1. 如果客户出于任何原因不希望这样做、他们可能会弯曲 LaunchPad 的笔、使 LP 的3.3V 引脚不连接到 BoosterPack 的3.3V 引脚。 这意味着仅通过 JP1、JP2、JP3接头(即 USB)为 LP 供电

    2. 如果组装了 JP1、JP2、JP3、则从 USB 为 LaunchPad 供电。 如果未组装 JP1、JP2和 JP3、则情况并非如此。  假设隔离边界的两侧都已正确通电、则 JP1、JP2和 JP3状态不应对串行通信产生影响。

    此致、
    Jason Osborn