This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:关于陶瓷谐振器的外部时钟源

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1466753/tms320f28388d-external-clock-source-about-ceramic-resonator

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

大家好、我是 TMS320F28388D 的一名高级研究员。

应我们客户端的请求、我们需要将 TMS320F28388D 的外部时钟源从晶体(SX-32、20MHz)更改为陶瓷谐振器。

我想询问切换到陶瓷谐振器时是否存在任何潜在问题、以及是否有任何基于设备可靠性的推荐产品。

更改外部时钟源的原因是担心晶体可能因较大的冲击和振动而受到损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有关选择陶瓷谐振器的说明与选择晶体的说明相同。 在数据表中:

    此致、

    Ben Collier