This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:F28379D:使用 SysConfig 并使用 ePWM 触发器进行 ADC 读取

Guru**** 2610015 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TIDM-02014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467033/tms320f28379d-f28379d-adc-read-with-epwm-trigger-using-sysconfig

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SysConfigTIDM-02014

工具与软件:

您好!

如何使用 SysConfig 通过 ePwm4触发器读取 ADC 数据(ADCB-SOC0&1)。???

在遵循提供的示例代码时出现问题。

有人可以帮忙吗??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Keziah:

    要查看 ADC 结果、请在调试模式下仅查看"Registers"选项卡中的 ADC 结果寄存器。 在您的代码中、您可以使用我们的 API 函数"adc_readResult (uint32_t resultBase、ADC_SOCsnocumber)"获取结果。 此外、在设置 ADC 时、您可以随意选择 ePWM4 SOC 作为启动 ADC 转换的"SOC 触发器"。 您可能需要查看一些电机控制示例(例如 TIDM-02014)以获取指导。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我选择了 ePWM4 SOC 触发器,以及还需要在 ADC 和 ePWM 中添加什么。 EPWM 触发器将开始编译?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kezia,

    我建议通过一个示例来启动事情、理想情况下在此阶段使用 SysConfig。 对于您的问题、请确保选择 ePWM4 SOC 作为"SOC 触发器"、以便在正确的 ADC 输入通道上启动 ADC 转换。 之后、通过初始化 ePWM 4时基并设置正确的"数字事件"、您应该全部设置为采样并获得准确的 ADC 读数。

    此致、

    Masoud