This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:TMS320F28004x 和 TMS320F28379D

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467340/tms320f280049c-tms320f28004x-and-tms320f28379d

器件型号:TMS320F280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

工具与软件:

尊敬的团队:

我们正在研究 UPS 系统的代码,并在 F28379D 上开发代码,现在,为了实现低成本开发,我们选择了 F280049C launchpad。

下面是我的问题、

1)为 F28379D 开发的代码,是否适用于 F280049C ?

2) 2)我已经针对 F28379D 使用了 ADC_SOC_EPWM 的直接示例、然后针对 F280049C 打开相同的示例、如果我在这两个示例中放置了相同的.c 代码?  

3) 3)如果不需要、那么请指导如何移植代码、使用 F280049C 需要修改哪些内容?

期待收到您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这些器件之间存在一些寄存器差异、可防止复制/粘贴您的代码。  下面我提供了一些资源、可以帮助您进行迁移。

    器件迁移资源-这是各种迁移指南、应用手册和迁移工具的副本。  我不看具体的 F2837x 到 F2804x 指南、但一些其他资源可能会有用。

    C2000 Migration Tool-迁移工具的链接似乎没有链接、所以我们希望能找出此问题。  我认为这对您最有用。  它提供了器件和 C2000Ware 版本之间基本 driverlib 代码所有更改的完整列表。

    C2000 SysConfig 视频系列-如果使用 SysConfig 为 F2837x 创建配置代码、您可以使用我们的一键迁移来加快软件迁移。  本系列中有一个专门的视频介绍如何执行该操作。

    希望您的迁移取得巨大成功。

    此致、

    Joe