This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-DC-DC-BUCK:使用 C2000的数字电源学院

Guru**** 2611135 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDM-DC-DC-BUCK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467431/tidm-dc-dc-buck-digital-power-academy-using-c2000

器件型号:TIDM-DC-DC-BUCK

工具与软件:

您好!  

我们希望通过结合使用 TIDM-DC-DC-BUCK 和 F280049C 开发和引入数字电源。 以下文档似乎很有帮助。

・C2000 数字电源降压转换器 BoosterPack 设计指南(修订版 A):https://www.ti.com/lit/ug/tidu986a/tidu986a.pdf

我还想知道对于开发和介绍使用 C2000的数字电源非常有帮助的任何其他信息(文档、视频、学院等)!

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您提供的设计指南是我们目前提供的介绍使用 C2000的降压转换器设计的最佳配套资料。 您还可以观看这些视频、了解我们提供的一些软件工具、以便更轻松地进行评估

    https://www.ti.com/videolist/foldersGallery?bkg=gray&toolpartnum=11352&partNumber=POWERSUITE

    还有一个我们与之合作的外部供应商 Biricha、它为专门使用相同 TIDM-DC-DC-BUCK 硬件的电源设计提供技术讲座和其他培训配套资料。 这可能是您有兴趣根据您的电源设计规格进行查找的东西

    此致、

    Peter