This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:CLA 汇编单步执行

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1465627/tms320f28388s-cla-assembly-step-over

器件型号:TMS320F28388S

工具与软件:

您好!

在 CLA 汇编调试窗口中、我能够使用 F5和 F6来单步执行代码。  但 F6不会像在 CPU 中那样单步执行调用?  CTL-Shift-F6也不能。  是否有办法做到这一点、或者流水线是否会阻止这种情况发生?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    当针对 CLA 进行调试时、每个单步执行只会将管线前移一个周期、而主 CPU 上的单步执行将完全清空管线。 对于某些 CLA 代码行、在看到其移动到下一行 C 代码之前、必须多次按下单步按钮。 如果回答您的问题、请支持他的回答。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  感谢您的确认。