This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:ADC 范围为0.8V 至2.5V、而不是0V 至3.3V

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467071/tms320f28p550sj-adc-range-is-0-8-v-to-2-5-v-instead-of-0-to-3-3v

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好!

我使用1.65V 的内部模拟基准进行在 SysConfig 工具中配置的 ADC 测量。  

在某种程度上、测量范围不是预期的0V 至3.3V、而是约为0.8V 至2.5V。 (这是可疑的一半的斜坡, 它应该是。

我直接检查结果寄存器中的值并测量输入端的电压。

我是否需要进行不同配置?

此致

Gabriel