This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:如何在主文件中获取起始地址和总代码大小。

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1466765/tms320f28375s-how-to-get-starting-address-and-total-code-size-in-main-file

器件型号:TMS320F28375S

工具与软件:

团队成员、您好!

我正在使用 TMS320F28375S 微控制器、并且我正在尝试在 main.c 文件中获取以下信息。

起始地址 执行代码。

总大小 抖动。

我在线搜索了许多线程、但没有找到关于如何在 C 代码本身中以编程方式获取此信息的明确答案。 是否有实现此目的的内置方法、或者我可以访问哪些特定链接器符号来检索此信息?

对于如何解决此问题、我想提供任何建议或示例。

提前感谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将从生成的.map 文件中获取代码开头和代码总大小。

    有关链接器映射文件的文档、 请搜索 C28x 汇编工具手册 中标题为 创建映射文件 和 管理映射文件内容的子章节。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswin、

    感谢您的答复。

    我已经审阅了您之前提到的文件并了解了.map 文件。 但是、我不确定如何检索我的main.c文件或任何其他.c文件中的数据。 具体来说、我想知道如何从链接器或.map 文件访问我的代码的起始地址。 是否有特定的符号或方法可用于在 C 文件中的变量中获取此信息?

    此外、我对在我的 C 文件中获取变量中的代码大小感兴趣。

    您是否有用于实现此功能的示例代码? 这对更好地理解非常有帮助。

    非常感谢就如何实现这一目标提供任何指导。

    感谢您的时间和帮助。

    此致、

    Muzammil Qureshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Muzammil:

    我将添加 CCS 专家来解决您的问题。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想知道如何从链接器或.map 文件访问我的代码的起始地址

    请搜索 C28x 汇编工具手册 、查看标题为 地址和尺寸运算符的子章节

    是否有特定的符号或方法可用于在 C 文件内的变量中获取此信息?

    请搜索标题为" 链接器符号"的子章节的相同手册

    谢谢。此致、

    -George.