This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:包括 RAM 段数据的 CM 引导映像问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462591/tms320f28388d-cm-boot-image-problem-which-includes-ram-section-data

器件型号:TMS320F28388D

工具与软件:

您好、专家!

我们将使用 ARM Hex 实用程序和以下选项生成 CM 构建映像:

--fill=0xFFFF --memwidth=16 --romwidth=16 --diag_wrap=off --boot --gpio8 --binary

此映像用于片上闪存的固件更新。

以下是与此问题相关的块信息。 长度为2字节、地址对应于0x20082F20 (属于 MSGRAM 区域)。

您能否解释一下为什么通过十六进制实用程序生成的二进制映像包含与 MSGRAM 相关的块信息?

此外、是否有办法删除此块信息?

如果需要进行任何配置调整或特定于实用程序的设置、请告知我们。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要几天时间才能回到你的身边。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hex2000 选项 -- boot 中、十六进制实用程序会根据片上引导加载程序的要求格式化输入文件的已初始化段。  有关一般文档、 请搜索 C28x 汇编工具手册 中标题为" 为片上引导加载程序构建表"的子章节。  有关更多具体文档、请搜索 具有连接管理器的 TMS320F2838x 实时微控制器 TRM 、查看标题为 引导模式和加载程序的子章节。   

    Unknown 说:
    澄清为什么通过十六进制实用程序生成的二进制映像包含块信息

    您可能看到了块的地址。  或者、您可能会看到入口点。

    谢谢。此致、

    -George.