This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:400V PMSM 的参考设计、TMDXIDDK379D

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: HVPMSMMTR, TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467500/tms320f28388d-ref-design-for-400-v-pmsm-tmdxiddk379d

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379D、 HVPMSMMTR

工具与软件:

团队、  

我的一位客户正在寻找一款可立即使用的评估板以及 F28388D (或任何新一代)来用于400V PMSM 电机。  

对我来说、 具有 F28388D 控制卡和 HVPMSMMTR 的 TMDXIDDK379D 似乎最适合。 但由于这是 ALREAD 10岁,有什么更新/更好的建议吗?

谢谢!
 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此逆变器板可用于任何最新器件。 如果客户希望使用 F28388D、上述两项均适用于电机控制。