This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:在将代码刷写到 TMS320F28P550SJ9时、device_cmd.cmd 中没有匹配部分

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010938

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1468300/tms320f28p550sj-no-matching-section-in-device_cmd-cmd-when-flashing-code-to-tms320f28p550sj9

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具与软件:

我已经导入了"TIDA-010938" 具有电池储能系统且基于 GaN 的10kW 单相串式逆变器参考设计 内容 Code Composer Studio (CCS) 并尝试将代码加载到中 TMS320F28P550SJ9 微控制器上。 但是、我在构建过程中收到以下警告:
#10068-D匹配部分  (2条警告)

此警告出现在链接器命令文件(device_cmd.cmd)的以下行中:

dclfuncs{*(dclfuncs)}load > flash_Bank1、
RUN > RAMGS1、
表(BINIT)、
对齐(8)

FPUmathTables{*(FPUmathTables)}LOAD > FLASH_BANK0、
RUN > RAMGS1、
表(BINIT)、
对齐(8)


  • 如何解决 "无匹配部分" 警告?
  • 我需要手动包含任何库还是修改链接器文件?
  • 此参考设计是否需要任何特定的构建设置?

问题2.  

即使我忽略链接器警告并继续执行  将代码刷写到 MCU 中 "我不会介意的。  调试问题  在执行期间 device_init();

然后调试器  停止  特别是在内部执行以下行之后  device_init();

GPIO_setAnalogMode(28U, GPIO_ANALOG_DISABLED);

和以下错误:

No source available for "SysCtl_delay() at my_workspace\...\sinv_F28P55x.out:{3} 0xc057{4}"
No source available for "_system_post_cinit() at my_workspace\..\sinv_F28P55x.out:{3} 0x3fffff{4}"
如何调试和修复此错误。

微控制器:  TMS320F28P550SJ9PZ

非常感谢为解决这些问题提供任何指导。

谢谢