This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:组件网关

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467108/tms320f28379d-assembly-gateway

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!

我在我的项目中放置了一个装配管道。

输出格式为 EABI。 我在 C 文件中调用的函数的原型为: extern float32_t asmfuncEQDIM (float32_t * flt_tabx、float32_t * flt_taby、uint16_t uint16_Dim);

该函数在 asm 文件中定义(以下是网关的开头):

  

因此、当我调用该函数时、我会修改 XAR4、XAR5、ACC 和 R0H 寄存器。

在网关中,我修改了 XAR7, R3H, R7H,...

在主例程中调用它时、一切都正常。

但在函数中调用它时会出现错误。 我希望编译器会保存所需的每个寄存器、但看起来并非如此。

所以、我在网关中处理的寄存器可能会干扰调用网关的函数。

您能否说明在函数中使用汇编函数的正确方法? (什么保存,如何做它...)

谢谢你