This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800152-Q1:SysConfig 自动生成的文件

Guru**** 2124380 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F2800152-Q1, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467221/tms320f2800152-q1-sysconfig-auto-generated-files

器件型号:TMS320F2800152-Q1
主题中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

工具与软件:

我为 TMS320F2800152-Q1创建了一个新的 CCS 工程、并构建了由 SysConfig 自动生成的.syscfg、但出现了错误。


CCS 版本:12.6.0
C2000ware 版本:C2000Ware_5_01_00_00
SysConfig 版本:1.19.0 (从 SysConfig 1.22开始不支持它吗?)


TMS320F2800152-Q1是否可以使用 SysConfig 生成的文件?

当我尝试将.syscfg 保存到我的项目时、会显示以下窗口。 我需要设置什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naoshi

    [quote userid="640026" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467221/tms320f2800152-q1-sysconfig-auto-generated-files TMS320F2800152-Q1能否使用 SysConfig 生成的文件?

    是、您可以使用使用使用 syscfg 生成的文件

    [报价 userid="640026" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467221/tms320f2800152-q1-sysconfig-auto-generated-files "]当我尝试将.syscfg 保存至我的项目时、出现以下窗口。 我需要设置什么吗?

    如果开始使用非基于 syscfg 的示例、一旦将 syscfg 文件添加到工程中、就需要在工程属性中启用 syscfg 设置。 您可以通过点击 yes 为工程启用 SysConfig。

    谢谢

    Aswin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin:

    谢谢你。

    接下来、我要使用 SysConfig 设置时钟、但没有在左上方显示。 是否无法在 Ver.1.19.0中设置它?

    我还想将其初始化。

    谢谢!

    Naoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我试图发布图像时、我按下了一个奇怪的按钮。 . 此问题尚未解决...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naoshi

    您需要使用 SDK 目录更新工程属性以配置 SysConfig。 但我建议您使用 SDK 中 C2000Ware_5_04_00_00\driverlib\f280015x\examples\empty_projects 文件夹下的空 syscfg 示例。

    它具有编译工程所需的所有必要配置、并且已经配置了所有 SDK 路径。

    谢谢

    Aswin