This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:ADC 结果在给定通道中保持不变

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1468002/tms320f28386d-adc-results-varying-for-a-given-channel-that-is-not-changing

器件型号:TMS320F28386D

工具与软件:

我们在 TMS320F28386D 上实现了一个系统。  它使用全部4个 ADC。  当信号不变时、通道的返回计数会出现变化。  作为测试、我们使用了 AdcA 并在一个周期内转换了相同的通道9次、期望每次转换的 A/D 计数为2252 (对应于1.65V IN、基准电压为3V)。  1.65V 信号不会改变、但转换器读取的值相差+/- 10个计数。  我们处于12位模式、并且期望每次转换的返回计数应该相同。  我们将使用 Code Composer Studio 12.8.0.00012。  对可能导致该行为发生巨大变化的原因的任何想法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能有几点。 这可能会出现电压基准等问题。 您使用的是内部还是外部电压基准? 可能噪声是通过 PCB 从外部耦合、而不是在器件内部耦合。