This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:使用 TMS320F28379D 和3PhGanInv 创建逆变器

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1466334/launchxl-f28379d-creating-an-inverter-using-tms320f28379d-and-3phganinv

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DC2000WARE

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我希望制造一款可以使用 TMS320F28379D 和3PhGanInv 输出6.78 MHz 的逆变器。 不过、我在浏览软件和编码方面遇到困难。 我可以让别人教我如何设置此设置、以便这些产品输出6.78 MHz 吗? 我将其用于无线充电、因此不需要连接到电机。  

此致、

TICSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用超过250kHz 的开关频率时、建议使用高分辨率 HRPWM。 您可以通过查看 TRM 的 HRPWM 部分(应用 15.14.1.5.4高分辨率周期)来了解有关这方面的更多信息。 此外、C2000Ware driverlib 和器件支持(位字段代码)目录中提供了软件示例。