This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:定制电源设计

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467597/tms320f28p650dk-custom-power-design

器件型号:TMS320F28P650DK

工具与软件:

您好!

我正在设计一种使用 C2000来驱动和控制电源转换器的电源转换器。 是否需要向 MCU 的 X1引脚添加外部时钟? 添加外部时钟有什么优势。 我是否需要向 MCU 提供任何其他时钟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    也可以改用内部振荡器-建议通读技术参考手册的"时钟"部分
    用户更喜欢使用外部振荡器、因为与 INTOSC (内部振荡器)相比、它主要是为了实现更高的精度

    谢谢