This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:模拟信号隔离

Guru**** 2611575 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1467694/tms320f28379d-analogue-signal-isolation

器件型号:TMS320F28379D

工具与软件:

您好!

我在连接 LaunchPad TMS320F28379D 时遇到问题。  

问题与 FTDI 驱动程序有关。 请检查程序调试期间出现的以下错误消息。

连接到目标时出错:
(错误-151 @ 0x0)
连接期间使用的 FTDI 驱动器功能之一
返回错误状态或错误。 原因可能是一个或
更多:未插入 XDS100、XDS100序列号无效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试了几种方法来解决上述问题。 也已安装仿真(ti_emupack_setup_9.2.0.00002_win_64)。

    但是、现在在调试时遇到该问题  

    初始化仿真器时出错:
    (错误-2083 @ 0x0)
    无法与调试探针通信。 确认调试探针配置和连接、重置调试探针、然后重试此操作。
    (仿真软件包9.11.0.00128)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看此应用手册: https://www.ti.com/lit/spracf0

    此致、

    Ben Collier