This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F280049C:用于调试的外部模式

Guru**** 2611145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1462755/launchxl-f280049c-external-mode-for-debugging

器件型号:LAUNCHXL-F280049C

工具与软件:

我可以在电路板上构建和部署任何程序。 它会正常工作。

出于调试目的、我想将电路板与具有外部模式的计算机相连。 我有这个错误波纹。

我尝试了不同的东西:

  • 在配置参数/硬件实现/目标硬件资源/外部模式中=>尝试两个 COM 端口(UART 和数据端口)
  • 尝试了不同的开关设置
    • S6:0和 S8:0  
    • S3.1:1和 S4:1和 S8:1


________________________________________________________________

外部模式打开协议连接命令失败  、原因是:

  • 无法连接到目标应用程序: XCP 内部错误:响应 XCP 连接命令超时