This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BUCKCONV:LAUNCHXL-F280049C

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SFRA, SYSCONFIG, TIDM-DC-DC-BUCK, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1464421/boostxl-buckconv-launchxl-f280049c

器件型号:BOOSTXL-BUCKCONV
主题中讨论的其他器件:SFRASysConfigTIDM-DC-DC-BUCK、C2000WARE、 powerSUITE

工具与软件:

我正在浏览该实验、当我尝试运行 SFRA 时、不断出现以下错误:

这可能是什么原因造成的?

我使用的是 CCS Theia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否指定正在使用的确切 CCS 版本和正在使用的 SysConfig 版本? 您是否使用 SDK 中的示例?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    我使用的是数字电源 SDK 版本5.04.00.00和  TIDM-DC-DC-BUCK 参考设计。 我们尝试按照用户指南的实验操作。

    我使用的是 CCS Theia 版本1.5.1.00003。

    SysConfig 版本1.22.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到您检测到两个版本。 在构建项目时、要使用哪一个? 通过查看构建输出、您可以知道:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来我使用的是1.21.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 您是否在 IDE 中执行了任何特定操作来触发错误? 我一直在尝试该项目、但尚未触发错误。

    谢谢。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不这么认为。 我已尝试完全卸载并重新安装 code composer、但尝试打开 SFRA 时仍然遇到相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您提到您在参加一个实验之后。 是本文档中的实验: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AMJRCjyqPWotKFi5OZWM7A__digital_power_c2000ware_sdk_software_package__5C6SEVO__LATEST 吗 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是我要使用的文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我可以重现此示例。 我还尝试了 SysConfig 1.22使用最新的 CCS 20.0.2、但遇到了相同的问题。 我们正在调查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程部门正在调查。 它看起来像 CCS Theia/20的错误。 CCS 12.x 不存在此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。 期待您的发现。

    这是否会影响我使用我在 CCS Theia 中生成的代码运行 SFRA 工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎该按钮只是执行中的 SFRA_GUI.exe  \powerSUITE\source\utils 以及工程目录参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看到有文件了。 CCS 是否在查找时遇到问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS 找不到该文件时是否遇到问题?
    [报价]

    我并没有了解所有的细节、但 CCS 依靠 API 来查找应用程序、看起来 API 在 CCS Theia/20 (它在 CCS 12.x 中工作)中无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我为此问题提交了一个 TT: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12187

    谢谢

    Ki