This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:从 I2C 寄存器中读取浮点值

Guru**** 2610515 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1466024/launchxl-f28379d-reading-floating-point-values-from-i2c-registers

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具与软件:

大家好、团队成员:

我能够从 I2C 寄存器中读取整数值、但读取浮点值时遇到问题。 您能否提供有关如何正确解释和读取 I2C 寄存器中的浮点值的指导?

此致、
Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员:

    我可以从 I2C 寄存器中读取整数值、但在读取和写入浮点值时遇到问题。 您能否提供有关如何:

    1.将浮点值写入 I2C 寄存器?
    2.从 I2C 寄存器中读取浮点值?

    此致、
    Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    请允许我在下周早些时候与您联系、以便进一步了解这一点。

    此致、

    Aishwarya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun、

    我咨询了软件专家、如果您能提供代码片段以及使用的编译器选项、进一步调试您的问题将会很有帮助。

    此致、

    Aishwarya.