This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800154-Q1:C28x_STL 启动测试库

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1468459/tms320f2800154-q1-c28x_stl-startup-test-library

器件型号:TMS320F2800154-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

在安全分析期间、我们了解了对 TI 集成 C28x_STL 启动测试库的需求。

从哪里可以找到它?

BR FM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以共享一个链接、客户可以通过该链接申请库的访问权限。 由于客户必须与我们签订 NDA 才能访问该视图、因此可按要求提供。 如果您可以通过电子邮件向我发送项目/客户详细信息、我可以与您分享该链接。

    惠特尼